结果:找到"立创EDA 3D",相关内容1000条
- 立创EDA专业版预览3D模型
- 目前专业版是不能直接打开元器件的3D模型的,需要加载到元器件PCB封装中查看,后续立创是否可以考虑把打开3D模型文件(.stp、.step等格式)功能集成到软件当中,这样就可以更加方便的查看元器件3D模型是否自己所需要的,另外也能免去使用专业3D软件查看的尴尬!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 3D模型 发帖人:青青水草 发帖时间:2023-05-31 11:08:00
- 立创EDA专业版导入3D封装文件时位置异常
- 我用3D软件绘制了一个封装,在3d软件中显示,该模型是XY轴居中于坐标原点的,如下图所示。但是在立创EDA中绘制好一个XY轴居中原点的PCB封装后,导入3D模型的相对位置变成了这样,3D模型相对PCB孔位异常的远在KiCAD和AD中使用相同的3D文件,3D模型的位置都是在原点居中的,如下图所示。这种情况是什么原因呢?附上我的3D模型文件:1x22pin_header.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创eda 3D封装 发帖人:没有感情的封装大画家 发帖时间:2022-10-25 20:00:00
- 立创EDA专业版导出3D文件求助
- 如图:导出的3D文件在装配软件中没有边框在软件中显示与导出的不一致
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D 立创EDA专业版 发帖人:jion 发帖时间:2022-06-29 09:39:00
- 立创eda专业版3D模型导出的模型细节丢失
- 立创eda专业版(1.6.32),PCB导出的3D模型(step格式)用Fusion360打开后出现模型细节丢失,如图,使用的电阻电容为常用库的
- 所属专栏: PCB设计 标签: 3D step 专业版 立创eda 发帖人:Wanderer 发帖时间:2022-05-19 14:10:00
- 关于复制封装时3D模式不受复制的问题!
- 请教一下大家,我在画封装由两组排母组成的封装时,从立创库复制了一个带有3D模型的单行排母封装,粘贴到我自己创建的器件封装时,3D模型就消失了,也就是复制封装的时,除了焊盘丝印等都能复制过去,唯独3D封装没跟过去,各位老哥该怎么操作,3D模型才能跟过去???
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA,封装,3D 发帖人:kFan9264 发帖时间:2022-04-27 23:45:00
- LCEDA专业版3D文件导出严重BUG
- EDA版本号:V1.5.32前些天使用V1.5.27导出3D文件STEP。没一点问题,这个新版本出现了导出。不是多了莫名奇妙的元件,就是没板子。异性板框连元器件都没,板子还是奇形怪状。希望大佬能解决下,顺便问下那个兄弟有老版本的安装包发我一份,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版 BUG 3D 发帖人:FEIFIX 发帖时间:2022-03-17 22:16:00
- 立创EDA导出step文件问题
- 导出立创EDA标准版,然后再导入EDA专业版生成STEP文件,3D模型尺寸不对,怎么解决的?如图:这个EDA标准版的这个导入到专业版的效果实际用3D软件看的话,尺寸也是不对,应该怎么解决?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 3D模型 发帖人:yang5708 发帖时间:2021-11-05 14:25:00
- 立创EDA能导出3D吗
- 立创EDA现在可以导出PCB的3D文件吗,如果没有预计什么时候能加上版主补充:专业版已经支持了。标准版可以导入专业版,然后自己重新绑定一下3d模型,专业版导出STEPhttps://prodocs.lceda.cn/cn/pcb/tools-3d-model-manager/index.htmlhttps://prodocs.lceda.cn/cn/pcb/export-3d-file/index.html
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 3D 发帖人:yaoting 发帖时间:2020-06-08 17:27:00
- 【教程】PCB3D模型预览教程
- PCB3D模型预览教程立创EDA进行PCB3D模型预览教程。立创EDA3D模型绑定,立创EDA3D模型导入。在导入自己的3D模型之前,请先搜索使用其他用户上传的模型,目前已经有很多模型可以使用。1、绘制或者下载3D模型:目前只支持wrl(VRML)和obj格式的3D模型。wrl可以直接导入,不需要压缩;obj必须和mlt文件一起压缩到zip压缩包里面再导入。注意文件后缀名不能大写。下载地址:https://github.com/KiCad/kicad-packages3D这个地址下载单个文件时只能通过右键另存下载,不能通过迅雷等下载,具体看教程视频:https://www.bilibili....
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 3D模型 3D预览 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-07-27 21:56:00
返回